This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS501:SSC 引脚

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1661770/cdcs501-ssc-pin

部件号: CDCS501

您好、

我找到了下面的主题。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959479/cdcs502-ssc_sel0-1-and-fs-pin-handling?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDCS502

是否可以将 CDCS501 的每个 SSC 引脚直接连接到 VDD 或 GND?

我知道不需要外部上拉或下拉电阻器。 您能否确认我的理解是否正确?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您的理解似乎正确、将引脚直接连接到 VDD 或 GND 应该不会出现问题。 如果您要将其中一个引脚设置为高电平 、则无需连接、因为该器件在 SSC_SEL 0、1、2 上具有内部上拉电阻。  

    此致、
    Jaryd.