This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:LMK6CE02500DDLFR 未输出时钟信号

Guru**** 2972730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1661715/lmk6c-lmk6ce02500ddlfr-not-outputting-a-clock-signal

器件型号: LMK6C

您好:  

我们在一个应用中使用 LMK6CE 芯片驱动以太网收发器芯片 DP83867ERGZT 的 25MHz 时钟信号。 在探测时钟输出时、我们看到一个恒定的 1V 信号。  

我们使 OE 引脚悬空、之后拉至高电平(至 1.8V)、但在这两种情况下、我们都看到恒定的 1V 信号。 我们做什么错了? 请随时直接通过电子邮件联系、了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    您能分享如何测量这个信号吗? 此外、您能否分享该器件的原理图?

    谢谢、

    Michael