Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK05318B
LMK05318B 是否有一个包含启用内部 50 Ω 终端的差分 HCSL 时钟输出的 IBIS 模型?
IBIS 模型 snam226.zip 似乎不支持内部端接 HCSL。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.