This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:TI 时钟 PL 是否可以确认 LMK03328 是一款很好的器件或建议使用更好的器件?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1662621/lmk03328-could-ti-clock-pl-confirm-lmk03328-is-good-part-or-propose-better-part

器件型号: LMK03328

尊敬的时钟 PL 应用工程师:

我的客户希望在其产品中和下面的基本要求中使用 TI 时钟发生器进行设计。

1. 两个完全独立的小数 N PLL 片上集成;
2、 至少 4 个差分输出通道;
3、 每通道最大输出频率≥500MHz;
 4.可配置的输出电平(支持 LVPECL 和 LVDS );
5、 支持多个芯片间的确定性相位同步(板和设备间的时钟边沿对齐);
6、 时钟抖动:≤100fs;

为了满足客户要求、我倾向于推荐 LMK03328。  请您再次确认 LMK03328 是否符合上述所有要求。 此外、如果您有、请推荐在功能、抖动或同步功能方面性能更好的任何其他器件。 谢谢。

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    LMK03328 似乎非常适合您的客户、因为该器件具有 2 个独立的分数 PLL、8 个输出(支持 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 的组合)、以及多个 LMK03328 器件之间的输出通道同步。  AC-LVPECL 的输出频率最高可达 1GHz、AC-LVDS 的输出频率最高可达 800MHz。

    输出的 RMS 抖动将取决于它们输出的频率及其抖动积分频带。 在我们的数据表中、我们对以下输出类型在 10kHz - 20MHz 积分频带和 156.25MHz 输出载波频率下的 RMS 抖动进行了规格说明。  

      更多有关器件规格的信息、请参阅 LMK03328 数据表。  

    此致、
    Jaryd.