This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:技术咨询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1662315/lmk04828-technical-inquiry

器件型号: LMK04828
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318B

大家好、E2E 专家:

在以下条件下、是否可以使用该器件?

  1. 从 10MHz 基准生成稳定的 1Hz 信号。

  2. 在外部和内部时钟源之间自动切换。

  3. 实现高精度、可能低至 20ppb 水平。

  4. 足够可靠、以实现实际的硬件实施。

客户可以使用的任何参考资料?

此致、

公务员制度委员会

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LMK05xxx 专为 1PPS 应用而设计 (https://www.ti.com/product/LMK05318)。

    我会将此问题转交 DPLL 团队寻求协助。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    正如 Michael 所述、我们的 LMK05318B、LMK5Bxxx 和 LMK5Cxxx 系列网络同步器都能够生成锁定到 10MHz 基准的 1Hz 输出。 适用于特定应用的理想器件将主要取决于 对时钟输出的要求(输出数量,所需频率,抖动规格等)。 所有这些器件都使用分数 PLL、可以进行小于 1ppb 的微调调整。  

    如果对此有任何其他问题、请告诉我。