This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04805:上电后、必须在对寄存器进行编程之前做些什么?

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1664786/lmk04805-what-have-to-be-done-before-register-programming-after-power-up

器件型号: LMK04805

您好:

上电后、在开始寄存器编程之前、必须做什么?

上电后开始寄存器编程之前需要任何等待时间?

VXCO 和 CLKIN 是否必须在上电后开始寄存器编程之前准备就绪?

在上电后开始寄存器编程之前、还需要完成任何其他操作或准备就绪?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件应在电源电压达到 POR 阈值的几个状态机时钟周期内完成 POR — 这大约为数百纳秒。 在编程之前、电源达到标称电压后等待超过一微秒就足够了。

    我认为在启动时或寄存器编程期间不需要提供时钟。 但是、PLL2 要求 OSCin 时钟具有正确的频率、否则校准过程将无法成功。 数据表的第 8.3.8 节记录了在对 R30 进行编程时开始校准、因此 OSCin 时钟应在此时间之前准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    上电斜坡完成后、您可以应用输入并开始对器件进行编程。 建议的编程序列是从 R0 到 R31 按升序写入寄存器。

    谢谢。

    Michael