This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:使用两个 LMX2572 器件评估相位同步和相位调整的推荐 EVM 设置

Guru**** 2992070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2572, LMX2572EVM, LMK04828BEVM, LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1665853/lmx2572evm-recommended-evm-setup-to-evaluate-phase-synchronization-and-phase-adjustment-with-two-lmx2572-devices

器件型号: LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572、 LMK04828BEVM、LMK04832 、 LMX2594、 USB2ANY

TI 团队大家好、  

我想构建一个实验室级评估设置、以便更好地了解和演示两个射频合成器之间的相位同步。
 
我的目标是使用两个 LMX2572 器件生成两个射频信号、观察两个射频输出之间的相位相干、然后将相对相位调整为所需的值。 我计划使用矢量网络分析器或等效射频测量设备来测量相对相位差。
 
目前、我正在考虑以下硬件:
- 2 ×LMX2572EVM
- 1 ×LMK04828BEVM 作为通用参考时钟/时序分配源
-带 TICS Pro 的 PC、用于对 EVM 进行编程
-用于相对相位测量的 VNA 或 RF 测量设备
 
我最初的想法是:
 
-使用 LMK04828BEVM 生成匹配的参考时钟并将其分配给两个 LMX2572EVM 板。
-使用 LMK04828BEVM SYSREF/SDCLKout 输出(如适用)为两个 LMX2572EVM 板生成/分配同步信号。
-使用 LMX2572 的相位同步和相位调整功能来对齐和控制相对的 RF 输出相位。
 
我想征求 TI 关于本实验的最佳最低硬件设置的建议。
 
我的问题是:
 
1. 2 ×LMX2572EVM 和 1 ×LMK04828BEVM 是否适合用于此目的、或者是否有更简单的推荐设置?
 
2.我是否需要 LMX2572EVM 套件中包含的参考专业版电路板、或者 LMK04828BEVM 是否可以将其替换为通用参考/时序源?
 
LMK04828BEVM DCLKout 输出是否可以直接用作两个 LMX2572EVM 板的参考时钟输入?
 
4. LMK04828BEVM SYSREF/SDCLKout 输出是否可以直接用作 LMX2572EVM 电路板的同步输入、或者是否需要任何外部电平转换/缓冲/端接?
 
5.关于演示确定性相位同步、建议采用什么方法在 LMK04828BEVM 和两个 LMX2572EVM 板之间对 REF 和 SYNC 信号进行布线和时间校准?
 
6. TI 是否建议为此类双 LMX2572 相位同步实验使用任何特定的 TICS Pro 设置、应用手册或示例寄存器配置?
 
7、TI 将考虑哪些最低要求的硬件集来演示:
  -两个相干射频输出,
  -重置/重新编程后的可重复相位同步,
  -和可控的相对相位调整?
 
我在此阶段不构建最终产品;这主要是一个实验室评估设置、用于了解同步行为并通过实验确认相位调整能力。
 
感谢您的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LMX2572 中的 SYNC 引脚是单端引脚、因此建议使用 LMK04832、因为它支持 CMOS 输出。  

    有关设置、要求和测试、请阅读 https://www.ti.com/lit/ug/snau273/snau273.pdf。 同样的操作适用于 LMX2572。

    下面是 LMX2594 的视频演示: https://www.ti.com/video/5403492183001?keyMatch=lmx2594&tisearch=universal_search&f-videos=Video

    至少需要一个 USB2ANY 或参考 PRO 板来对评估板进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我计划 在相位同调多通道射频系统中使用多个 LMX2572 器件。 我预期的射频输出频率范围在 L 频带中、因此我需要使用分压比 不是 1 的通道分频器来通过集成 VCO 覆盖整个 L 频带。 据我阅读数据表和应用手册后、相移(或延迟)是在 VCO 级实现的、最大持续时间为 1 个 VCO 周期。 因此、对于 L 频带 输出范围内的多 LMX2572 架构、我可能无法  仅使用内部 LMX2572 相位调整功能来实现完整的 0°–360°通道间射频相位调整范围。 总相位调整范围将与通道分频比成比例缩小。  

    您能否确认这一理解是否正确?