This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:晶体谐振器选型

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1659630/bq32002-crystal-resonator-selection

器件型号: BQ32002

我们目前正在使用 NDK 晶体谐振器 NX3215SE-32.768K-STD-MUA-17。

根据制造商 (NDK) 进行的匹配测试的结果、所需的负电阻为 180k Ω、而我们的电路仅实现大约 40k Ω、这不足以确保正常运行。

我们将 18 个 pF 外部负载电容器 用于晶体。 即使移除这些电容器、负电阻也仅增加到大约 130k Ω、仍低于所需的水平。

您是否有任何推荐的与 BQ32002D 更好匹配的晶体谐振器?

目前、运行条件如下:

  • µW 电平:0.1 μ s
  • 频率偏差: −89 DF/F(×10⁻⁶)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常客户会选择他们的晶体、我们对此没有建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的反馈。

    我与制造商 NDK 分享了信息。

    检查后、NDK 请求我们再次确认是否可以通过 BQ32002 的配置或设置来修改或优化有效负载电容。

    具体而言、这些参数指的是数据表中指定的 12 pF 负载电容。

    在特定条件下、或者由于任何外部/内部因素、这个 12 pF 负载电容是否会增加?

    如果存在这种可能性、您能否就潜在原因和建议的纠正措施或对策提供建议?

    感谢您的支持。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我想跟进这个问题。 您有任何更新吗?

    如果您有机会在评论中回复、我将不胜感激。

    提前感谢您的帮助。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    我们唯一可以尝试的是校准寄存器 CAL_CFG。

    设置 S = 1 或 0、将 CAL 设置为一些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。

    但是、问题不在于频率校准。

    我们需要关注的是振荡器启动裕度。

    根据 NDK 晶体规格、需要至少 180k Ω 的负电阻。

    我们测量了负电阻、发现其不足。

    为了增加负电阻、我们移除了连接到晶体引脚的外部负载电容器。

    但是、即使没有外部电容器、负电阻也只能达到大约 130k Ω。

    由于这仍然低于晶体制造商的建议、我们想知道是否有任何方法可以减小振荡器的内部负载电容或以其他方式增大负电阻。

    我们非常感谢您的评论。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    所以我要求您尝试更改校准寄存器、看看这样是否有助于替代负电阻。

    除了该寄存器、我们无法执行任何操作来更改器件的特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您发送编修。

    我理解您的解释。

    我们将评估建议的寄存器设置并检查它们是否对负电阻有任何影响。

    感谢您的支持。

    山田浩史