This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:TPL5111 DONE 信号澄清

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1661661/tpl5111-tpl5111-done-signal-clarification

器件型号: TPL5111

如果 TPL5111 处于活动状态并且没有接收到 DONE 信号、它将保持多长时间? 是否可以使用此 IC 使电路保持关闭 2 分钟、然后使其启用 50ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当没有 DONE 信号时、DRVn 是一个周期信号、高电平时间= TIP - 50ms、低电平时间= 50ms。  

    单个 TPL 计时器无法实现不同的时序、您可以使用多个计时器或添加一些逻辑门来实现双时序。