Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
部件号: LMX2594
您好:
客户能够实现多个 LMX2594 芯片的相位同步。 但是、在使用过程中出现了新的异常。 当使用示波器监控四个时钟的输出时、四个 LMX2594 芯片输出的正弦信号的相对相位关系可能会发生变化、并且可能会出现整数模式和小数模式。
参考频率和相位检测频率:10MHz --> PLL --> 100MHz、正弦波。 通过无源分压器为 4 个 LMX2594 芯片提供 100MHz 作为参考。
采用相同频率配置的四个 LMX2594 芯片进行了如下测试:
1、反复配置 VCO 自动校准、锁定、配置相位同步寄存器、发送同步信号会导致上述异常情况;
2、反复向 4 个 2594 同步脉冲发送同步脉冲也会导致上述异常情况;
3、发送同步信号后,重复磁芯、频带和振幅读数 300 次。 内核和频带都保持稳定且不变;振幅略有变化、这与相位是否同步没有显著关系。
SYNC 信号如下所示:
使用与 LMX2594 相同的源 10MHz 时钟生成 SYNC 信号、脉冲时间为 10ms。 四个 LMX2594s 使用从分压器获得的四个 100MHz 通道作为参考。
谢谢。