This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 的最小 DPLL 环路带宽?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1664713/lmk05318b-minimum-dpll-loop-bandwidth-for-lmk05318b

器件型号: LMK05318B

在 LMK05318B 中可编程 DPLL 的最小带宽是多少?  使用 TICS Pro 程序、我能够配置 0.3Hz 和 0.1Hz 带宽、但在进行 Allan 偏差稳定性测量时、两者的结果几乎相同、因此我相信 0.1Hz 设置超出了实际可编程的范围。

另外、ADEV 图还表明、在 0.3 Hz 时、带宽实际上比这要窄得多-- ADEV 的“拐点“出现在大约 60 秒、而不是我预期的 3 秒左右。  

这里有两个问题:  1. 可编程的最小带宽是多少?  2. 实际带宽是否比插入到配置工具中的简单 BW 值更复杂?

谢谢!lmk_bw_comparison_adev.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    LMK05318B DPLL BW 应能够降至 1MHz。 您能否发送针对每个带宽设置测试的.tcs 配置? 我们有一些计算器、可以绘制 LMK05318B 的数字环路滤波器中的预测传递函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 0.3Hz 和 0.1Hz 带宽的 TCS 文件。  感谢您的评分!e2e.ti.com/.../bw0p1hz_5F00_ref8844582.tcse2e.ti.com/.../bw0p3hz_5F00_ref8844582.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    查看您所连接的配置、有效带宽似乎远高于 TICS Pro 指示的带宽。 例如、这是 0.3Hz BW 配置的仿真滤波器响应:  

    我认为、如果 BW 与 TDC 频率相比低于特定的比率、则计算 DPLL 滤波器参数时可能会受到限制。 例如、我们通常会看到、TDC 频率为 1Hz 时、TDC 频率通常具有大约 10Hz 至 1000Hz 的滤波器 BW。 下周我可以深入研究这一点、看看是否可以获得采用~μ V 8MHz 基准频率的真正~0.1Hz BW。  

    另一个注意事项是、在您的配置中、似乎 fastlock 已启用。 这将在锁定获取期间暂时增加 DPLL BW 一段时间、以缩短锁定时间。 在测量开始时、您确定要测量稳态 环路行为吗? 在禁用快速锁定的情况下进行测试可能是值得的、只是为了确保这不会影响测量结果。