This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6D:LMK6D 的相位噪声图

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6D, LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1665295/lmk6d-phase-noise-plot-lmk6d

器件型号: LMK6D
Thread 中讨论的其他器件: LMK6H

您好:

 

我正在查找 LMK6D 在 100MHz 工作频率下的相位噪声值。 我在 TI 网站上找到了 LMK6H 100MHz 的相位噪声图。 我应该使用这些值、还是您也可以共享 LMK6D 的值?


此致、

Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioan:

    可以通过获取 156.25MHz 处 LVDS 的相位噪声偏移 100MHz 并使每个偏移增加约 3.8dB 来计算 LVDS 输出的相位噪声偏移。

    谢谢、

    Michael