This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:RF 输出阻抗高于 2GHz

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1666984/lmx2581e-rf-output-impedance-above-2ghz

器件型号: LMX2581E

你好  

我使用 LMX2581E 实现 2.45GHz 输出、  

根据数据表,输出阻抗主要由元件阻抗超过 2GHz ,开关约为 34 欧姆。

我不确定这种阻抗是纯阻抗还是包含电抗器件、因此我们可以将其适应混频器 50 Ω 输入阻抗

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    合成器的输出阻抗绝不是纯阻性、如果在输出端使用 50Ω 上拉电阻、输出阻抗将接近 50Ω。 您也可以考虑在合成器和混频器之间添加一个 3dB 焊盘以获得更好的匹配。