Other Parts Discussed in Thread: TPL5110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件: TPL5110
您好、我们需要 10 分钟的讲解、但我们不必在数据表中添加建议的 57.4K 电阻器、而是必须为 R_ext 放置一个 43K 的电阻器 为什么会有差异? 在我们的示例中、TPL5110 由具有高内阻的 3V BR3032 电池供电。 这就是为什么要并联一个 100uF 的大型电容器、因为该器件在高电流脉冲模式下工作。
也就是说、在连接电池后、电源电压需要约 100ms 斜升至 3V。 由于斜坡过慢、TPL5110 的一次性电阻测量可能无法正常工作吗?
谢谢
Pourang Mahdavi