This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:异常下拉问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1664466/bq32002-abnormally-pull-down-issue

器件型号: BQ32002

尊敬的团队:

客户使用了 BQ32002、但有以下问题:总线将保持拉低并被占用。

image.png

这是一个间歇性问题、无法始终如一地重现。

您对此问题有何见解? 在什么情况下 IC 会持续将 I2C 总线拉至低电平?

BRS、

Francis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您能帮助我们看看此处吗? 客户紧急。 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、很抱歉这里延迟了回复。 几个澄清问题:

    1. 他们是否验证了是 BQ32002 器件将总线拉至低电平、而不是总线上的其他器件? BQ32002 不应该启动 I2C 事务并自行将总线拉至低电平。
    2. 器件是由备用电源还是内核电源供电?
    3. 您能分享一下原理图吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    总线只有该 BQ32002、此问题在内核电源下发生、原理图如下所示、我也无法理解 BQ32002 为什么单独将总线拉至低电平。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    感谢您发送原理图、我没有看到任何明显的问题。 他们是否已经尝试将 RTC 与 I2C 主机隔离、以确认是 BQ32002 下拉总线而不是主机? 他们是否还可以确认 Vback 电压小于 VDD?