Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK04832
尊敬的 TI 团队:
我将 LMK1D1204 与单端 LVCMOS 时钟输入配合使用。 在我的设计中、LVCMOS 信号连接到 IN−(N)、偏置电压施加到 IN+(P)。 数据表建议将信号连接到 IN+、将 BIAS 连接到 IN−。
请您澄清一下:
1) 这种输入配置是支持还是希望能够可靠地运行?
2) LVDS 输出是否会简单地反相(180°相移)、或者是否对功能或性能有任何其他影响?
3) LVDS 输出连接到 LMK04832 LVDS 输入。 此配置是否有任何问题?
请尽快答复吗?
感谢您的支持。