This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:297MHz 输出和 VCO 频率的配置问题

Guru**** 3006720 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1669247/cdce62002-configuration-question-for-297mhz-output-and-vco-frequency

部件号: CDCE62002
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

大家好!


我有关于 CDCE62002 的配置问题。
客户在抖动清除器模式下使用器件、并希望将输出频率保持在 297MHz。
在评估指定 VCO 工作范围内的可能 VCO 频率时、考虑了以下频率:

 - 1782MHz (= 297MHz× 6)
 - 2079MHz (= 297MHz× 7)
 - 2227.5MHz (= 297MHz× 7.5)

但是、在使用 ClockPro 时、客户只能找到与 1782MHz 对应的有效配置。
您能否澄清以下几点?

(1) 是否存在任何允许 VCO 频率为 2079MHz 的 297MHz 输出的有效 ClockPro/寄存器配置?
(2) 如果无法进行 2079MHz 操作、什么器件限制会阻止此配置?
(3) 是否有任何替代配置可在以高于 1782MHz 的频率运行 VCO 时保持 297MHz 输出?

感谢您的支持。


此致、
Shuji Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San,

    我们将对此进行研究、下周再见  

    此致、

    Sandra