Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
器件型号: LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832、
我将使用多个由同一参考时钟驱动的 LMK04828B 器件(在 CLK104 模块上)、需要限制器件 A 上的输出与器件 B 上的等效输出之间的偏差
数据表的“时钟偏斜和延迟“表仅指定了片上输出到输出偏斜(|TSKEW|=最大 25ps 相同对/50ps 任意对、相同格式、fCLK = 245.76MHz 时)。 我没有看到器件间(器件间)输出偏斜规格,也没有看到零延迟模式的通用输入到输出偏斜图 — 对于一个特定配置,只有单个 TP CLKin0→SDCLKout1 = 0.65ns 条目。
您能否提供以下帮助:
- TI 是否发布或者您能否提供 两个 LMK04828B 器件在相同 VCC 和温度下且从一个通用参考进行驱动时的典型且最坏情况下的器件间输出偏斜?
- 对于 零延迟模式 (具有内部反馈)、是否存在指定或表征的 输入到输出偏斜 (及其器件间差异)、包括相位检测器相位误差变化的贡献?
- 如果未指定这些参数、建议采用哪种方法来限制或尽量减小器件间偏斜(例如匹配反馈路径,输出格式,分频器/模拟延迟设置,同步过程)、还应考虑哪些剩余问题?