Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: CDCE62002
您好:
我们将 CDCE62002 用作抖动清除器、研究与 PLL 锁定时间相关的问题。
根据数据表、VCO 工作范围指定为 1.750GHz 至 2.356GHz。
我想问、在接近指定范围的下限(约 1.75GHz)的情况下运行 VCO 是否可能会导致:
- 无法实现 PLL 锁定
- PLL 锁定时间过长
- 锁定性能的器件间或批次间差异增加
此外、TI 是否建议在更接近有效范围中心的位置运行 VCO、而不是在最小限值附近运行?
当 VCO 配置在接近下运行边界时、是否存在与锁定行为相关的任何已知限制、性能降低或应用手册?
我们目前观察到一种情况、在相同配置下、某些器件需要比其他器件长得多的锁定时间、我们想了解 VCO 工作点是否是一个影响因素。
您是否观察到在 VCO 下限附近运行时、锁定时间变化取决于工艺变化或批次间的差异?
感谢您的支持。
此致、
Ishiwata