This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:电源序列

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1666881/cdce913-q1-power-sequence

器件型号: CDCE913-Q1

您好团队:

CDCE913-Q1 具有 VDD 和 VDDOUT 引脚作为电源输入。

是否有任何上电/断电序列要求?

我不这么认为,但让我再次检查。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirata、  

    无电源序列要求。  建议在将 VIN 拉至大约 1.8V 之前、设置 XIN/CLK 并将 VDDOut 斜升至 3.3V。  请注意、这可以在数据表的第 22 页上标题为“8.3 电源相关建议“的部分找到。   

    此致、

    Nirmal Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal-san:

    感谢您的回答。

    您指定的数据表中显示“使用外部基准时钟时、必须在 VDD 斜升之前驱动 XIN/CLK “。

    下 表 显示 输入电压 (VI) 的绝对最大电压为 VDD + 0.5V。

    如果首先输入外部基准时钟并第二次施加 VDD、这是否违反“VI:输入电压“规格的绝对最大值?

    此外、断电序列与此上电序列刚好相反?

    谢谢。

    此致、
    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirata-San、

    我们将探究 断电序列的详细信息、并让您知晓相关情况

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra-san:

    感谢您发送编修。 期待您的反馈。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我仍在调查这个问题、 下周将收到一些反馈  

    此致、

    Sandra