This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:请求参考时钟文件

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1668281/lmx2694epevm-requesting-for-reference-clock-file

器件型号: LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2694-LMX2694-LMX2694-Active EP

尊敬的团队:  

我在电路板中使用 LMX2694 - EP、我在 EVK 文档部分中找不到有关使用 TICS PRO 生成时钟文件的任何参考  

请您为我提供 LMX2694-LMX2694-LMX2694-ActiveSync 的参考时钟文件 EP。 以下是我的要求、

1、一个文件的输出频率为 300MHz 、另一个文件 的输出频率为 9600MHz、位于 RFOUTA_P\N 和 RFOUTB_P\N 上

对于这两个文件、输入频率均为 300MHz、  

3.请提供 .tcs 和导出的 十六进制寄存器 格式的文件。

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P