This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:您可以更改 LMX2571EVM 输出频率吗?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1669660/lmx2571evm-can-you-change-lmx2571evm-output-frequency

器件型号: LMX2571EVM

我想使用 LMX2571EVM 输出 1.25MHz...can 通过更改几个元件值或通过软件实现更好的目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率是可编程的、硬件无法更改频率。