Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, LMK01000, LMK04906, LMK04828, LMK04832
器件型号: LMK01801
主题中讨论的其他器件: LMK01000、 LMK04906、 LMK04828、 LMK04832
尊敬的 TI 专家:
在我的应用中、低噪声时钟器件被认为用于将 1GHz 输入信号整除到 100MHz 输出。 我仅使用一个输出。 请帮助查找符合以下各项要求的合适器件。
1100MHz 处的最佳输出相位噪声。 理想情况下是规格要求
–110dBc(偏移频率为 1Hz 时)、
10Hz 偏移时为–120dBc、
100Hz 偏移时为–130dBc、
1kHz 偏移时为–155dBc、
10kHz 偏移时为–165dBc。 我知道这很难实现、但我想知道 TI 器件具有出色的接近性能。
我研究了 LMK01000、LMK01801、它们都有 100MHz 的本底噪声数据、但没有更多详细信息、我想知道 100MHz 频率输出具有 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz 和 100kHz 偏移下的更多数据。
我还研究了 LMK04906、LMK04828 抖动清除器、它应该在旁路 PLL 模式下工作、但我无法找到此模式下的相位噪声数据。
哪款器件更适合我。
2、 输出类型 (LVPECL/LVDS/LVCMOS) 对我来说并不重要、只要相位噪声更好、任何类型都是可以接受的。
3、 需要 SYNC 功能。
同步信号偏离 1GHz 输入、即同步信号和输入具有恒定的相位偏移。 在我的应用中、只要 LMK 器件断电然后打开、LMK 输出 100MHz 信号就需要具有恒定的相位偏移(或延迟)来同步信号。
我研究了一些 LMK01000/01801 器件、其同步信号旨在同步组内的所有输出、因此没有更多有关输出到同步延迟的信息。
我想知道哪个型号最适合或最接近我的应用、并且我想获得有关相位噪声性能的更详细数据。 请提供建议。
谢谢、
Terry