This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:与其他 IC 的直流耦合连接

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1670569/lmk00105-dc-coupling-connection-with-other-ic

器件型号: LMK00105

您好:

请帮助我解决客户提出的以下问题。

“我们正在考虑使用 LMK00105。  作为 LMK00105 的输入连接器件、我们正在考虑 NB7V52M 或 NB4L52、但您能否告诉我们、当使用直流耦合进行连接时、是否有适当的连接方法?  使用直流耦合的原因是为了防止 LMK00105 输入在没有信号时处于中间电位、从而导致噪声输出。

选择 NB7V52M 时使用 CML、选择 NB4L52 时使用 LVPECL。

配置为:
 信号源(差分)->NB7V52M 或 NB4L52(差分)->LMK00105 (LVCMOS)->缓冲器>外部。 “

此致、
T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我按 如下所示添加客户的预期电压。
    LMK00105:3.3V
    NB7V52M:1.8V
    NB4L52:3.3V

    当前客户的电路没有 2.5V 电源、因此他们打算使用上述电源。
    如果上述电源配置有任何问题、请告知我。 客户 愿意考虑更换电源。

    此致、
    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-san,

    当采用直流耦合时、必须简单地确保 LMK00105 之前器件的输出特性满足 LMK00105 的输入要求、如下所示:

    只需交流耦合即可确保满足共模电压和 VIH/VIL 电平。 我怀疑您列出的器件应该没有问题。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的答复。  我想通知客户、驱动 LMK00105 的 IC 的输出特性必须满足 LMK00105 的输入要求。  如果客户没有其他问题、我将关闭此会话。

    此致、
    T.Imai