This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1982, LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067098/lmh1983-lmh1983

部件号:LMH1983
《线程》中讨论的其他部件:LMH1982

你(们)好

我想在热锁模式下使用该部件。

我的系统仅向我的电路提供 H 同步和 V 同步。

我可以 忽略 Fin 信号(作为 LMH1982)并只使用 H V 同步吗?

我对 FPGA 的输入是3 HD SDI 输入和3 HD SDI 输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shiomi,

    Genlock 只需要 Hsync 信号。 但是,自动格式检测和 TOF 生成将需要所有 HVF 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Noel

    系统将发送至我的产品 Hsync 和 Vsync。

    我的 HDSDI 信号来自 3台摄像机。

    对于 TOF,我可以只使用 Vsync 吗? (我知道自动 格式化检测所不需要的 CAM 的格式 )

     不使用 Fin 销会有什么后果?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米,

    是的,这是可能的,但由于没有 F 信号,TOF1对齐是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!  

    为什么要去 Hin? (Hsync)

    需要此信号的目的是什么?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米,

    HSYNC 是 PLL1的参考时钟,您必须在热锁模式下使用此信号,否则,您只能处于自由运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    很抱歉,我是说 Vsync

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米,

    vsync 也用于自动格式检测。  

    LMH1983使用二维查找表来确定格式-它查看 V 和 F 以确定是隔行扫描还是逐行扫描格式,然后测量 HIN 频率-使用 H 频率和隔行扫描/逐行扫描的组合来确定格式。  有几对格式隔行/逐行排列,它们的显存速率相同或非常相似,因此您需要同时查看这两种格式以确定格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢您的耐心等待。

    有一个类似的部件 LMH1982仅接收 H SYNC 和 V SYNC。 (由于温度范围,无法使用 LMH1982,我需要-40到85)

    我可以在  同一模式下操作 LMH1983吗?

    什洛米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米,

    如果没有 F,两台设备都可以执行相同的操作,除了 LMH1983可以支持音频,其性能优于 LMH1982。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    总结。

    我对 LMH1983应用了 Vin 和 HIN,我获得了类似 LMH1982的 Genlock Freq 和 TOF。

    我是对的。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。