This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:寄生输入盖和驱动能力

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066540/lmk1c1106-parasitic-input-cap-and-drive-capability

部件号:LMK1C1106

大家好,团队

如果您有任何数据,能否提供以下信息?
CLKIN 引脚上的寄生输入电容
LMK1C1106 的正确驱动器容量是多少?

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    抱歉,请少说1号问题。

    我的客户希望知道销钉处的预估最大上限。 典型值7pF 仅在数据表上定义。

    此致,

    尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi 您好,

    1. 在几乎所有 LMK1C1106器件上,输入电容将始终保持在7 pF。 遗憾的是,我们没有最大值的测量,因此请使用典型的7 pF。
    2.  LMK1C1106的建议 CL 值为5 pF。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚山

    感谢您对此做出及时响应。

    我的客户计划为距离200~300mm 的设备提供时钟。  
    根据我的快速估算,50欧姆单 Z0的寄生帽将在15~20pF 左右,但由于寄生帽这么大,会产生何种副作用?

    LMK1C1106不能正确驱动如此大的负载盖?  

    此致,

    尾川高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi 您好,

    LMK1C1106可以驱动较大的寄生电容,但您将容易受到输入处反射或信号降级的影响。 话虽如此,但输入端可以设置串联电阻(RR),以提高信号质量。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚山

    感谢您对此做出及时响应。

    我的客户有点困惑,因为您在上一次重播中建议使用5pF CL。
    请问,通常建议使用5pF CL 的后接地端是什么?

    此致,

    尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi 您好,

    建议使用5 pF 的 CL 进行设备表征测量,同时使用5 pF 的 CL 进行测量。 使用5 pF 的 CL 将获得最佳的设备性能。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔