This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:针对振荡器的建议

Guru**** 2929980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067064/lmx2594evm-recommendation-for-oscillator

部件号:LMX2594EVM

各位专家:

你好。

客户端当前具有基于 LMK61PD 的参考 Pro 板(具有时钟源,如 本帖子中所述)。 他们指出,其规格不符合 EVM 用户指南中所述的振荡器的最低要求。 这一点反映在他们的测量结果中。

在这方面,是否可以从该小组获得一个建议,要求一个满足要求的替代 Wenzel (或其他) 100MHz 振荡器焊接到 EVM 模块上并与之配合使用?

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    EVM 可以安装标准5mm x 7mm 6引脚或4引脚 XO。 但是,据我所知,此封装中没有 XO 与相位噪声中的 Wenzel 兼容。 我们以前在 EVM 中使用 VC-708,但由于其可用性不稳定,我们最终将其从主板中取出。