This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:是否可以接受 LVPECL 输入时钟?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCDB400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066140/cdcdb400-could-accept-lvpecl-input-clock

部件号:CDCDB400

大家好,团队

客户有兴趣 将 CDCDB400用作 项目中 LVPECL 时钟信号的缓冲器。 我发现 CDCDB400可以接受 LP-HCSL 信号,他们是否可以使用它缓冲 LVPECL 时钟信号?

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以将 LVPECL 信号连接到 CDCDB400。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    感谢您的反馈。 我们应该如何做到这一点? 直接连接 到 CDCDB400是否正常?

    此致,

    意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只要在这一范围内挥杆

    VOH 不超过3.6V,您可以将 LVPECL 信号与缓冲器连接。

    此致,

    朱利安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    感谢您的反馈。 客户已完成设计,您能否帮助查看他们的示意图? 这项请求来自上海凯尔斯蒂卡团队。

    请告诉我这对您是否正常。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然,我可以回顾示意图。

    此致,

    朱利安