This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:最大负载电容

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066531/cdcvf2505-max-load-capacitance

部件号:CDCVF2505

大家好,团队,

我的客户问我最大负载电容。   数据表描述了 CL=25pF 的值。   他能添加更多的电容器吗?

如果是,请告诉我们添加更多电容器时的行为是什么?   或者请告诉我们最大负载电容。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里,你好

    负载电容的范围为3 pF 至25 pF。 如果使用的负载电容大于25 pF,您将收到不需要的输出反馈。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔