This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:请解释图.10 "传播延迟时间与 Delta 加载(&quot);

Guru**** 2998200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066522/cdcvf2505-please-explain-figure-10-propagation-delay-time-vs-delta-load

部件号:CDCVF2505

您好,

请解释图10.“传播延迟时间与 Delta 加载”?   特别是,增量负载的负侧为 Yn=25pF (红色环形)。  这是什么意思?   此外,黄色箭头是什么意思?

无论如何,我想知道这张图。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里,你好

    yn 表示时钟输出(Y0,Y1,Y2或 Y3)。 当图解显示 Yn = 25 pF 时,这意味着当传播延迟测量从-30 pF 到0 pF 增量负载范围时,时钟输出 Yn 上有25 pF 电容负载。

    黄色箭头表示当增量负载为0 pF 时,CLKOUT 负载和 Yn 负载为3 pF,与500欧姆和25 pF 并行,与下图所示类似。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔