This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用哪种芯片来测量 ns 级方波信号

Guru**** 2831635 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066218/which-chip-is-recommended-to-measure-ns-level-square-wave-signals

“线程”中讨论的其它部件:TDC7200

嗨,我想在 ns 水平测量一个周期性方波的占空比。

推荐使用哪种芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建徽,

    我担心没有针对此应用的 IC 设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了芯片 TDC7200的数据表,其测量精度可以达到 ps 水平。
    但使用起来更麻烦,我想问是否有替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建徽,

    时钟和计时组剂量没有这种产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel Fung,

    谢谢,我会尝试在其他小组中找到解决方案