This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555 PSpice OrCAD Simulation

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1065873/tlc555-tlc555-pspice-orcad-simulation

部件号:TLC555

“使用 Cadence 捕获创建 PSpice 模拟配置文件时出现 ORCOMMN-2302初始化错误”

要解决此问题,请重命名安装目录中的 Capture.ini 和 PSPICE.ini 文件。 这些步骤可在 EMA 设计自动化的技术支持网站上找到:

https://techsupport.ema-eda.com/support/solutions/articles/48000971419-delete-the-pspice-and-capture-ini-file

"

pspice.ini 和 capture.ini 文件包含 PSpice 和 Capture 的启动设置。 您可以通过删除 pspice.ini 文件和/或 capture.ini 文件来恢复这些工具的默认设置,如以下步骤所述。  

  1. 如果打开,请关闭 PSpice。




  2.   “Windows 搜索”字段中键入%HOME%,然后按  键盘上的 Enter 键。
    或者,在  文件资源管理器搜索栏中输入%HOME%。

    这将打开保存您的 OrCAD 项目和设计文件的文件夹。
     
  3. 转至  cdssetup > OrCAD PSpice > 17.2

  4.   pspice.ini  文件重命名为 pspice_backup。

  5.   capture.ini  文件重复这些步骤。

  6. 打开 PSpice 以验证默认设置是否已恢复。  "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发布此错误的解决方案。 现在一切都在为你效劳吗?