This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:~100MHz PRIREF 被声明为无效,除非禁用了“延迟/丢失探测器”

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068629/lmk05318bevm-100mhz-priref-is-declared-invalid-unless-late-missing-detector-is-disabled

部件号:LMK05318BEVM

如果我按步增加配置和提供的 PRIREF 频率,即 25MHz,50MHz,80MHz,90MHz,100MHz,我可以让它识别100MHz PRIREF。

但是,如果我配置了一个25MHz 的电源,则重新配置并提供99MHz 或100MHz 的电源。这表示无效。 已尝试重置软芯片,但写入所有寄存器没有帮助。

需要禁用延迟/丢失探测器才能声明有效。

根据数据表(9.3.7.2.4),缺失的脉冲检测应在(fVCO1)/12 = 2400MHz/12 = 208MHz 的范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请向我提供您的 TCS 文件吗?

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎并不取决于我所做的任何事情。 此 TCS 文件 只是默认的 EVM 配置,而 REFCLK1更改为100e6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件发送了 TCS 文件。 似乎没有 办法将其附在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    当您更改参考频率时,新的参考频率将在  执行运行脚本(如下图所示)后才生效。

    请执行运行脚本,然后观察引用的有效性。

    另请确保使用 PRIREF_VALSTAT 和 SECREF_VALSTAT (在下图中突出显示)来观察引用的有效性。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行脚本,同时执行软重置并写入所有正则(运行脚本后似乎需要执行此操作)。 PRIREF_VALSTAT 用于观察有效性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请尝试启用频率检测阈值,然后观察是否检测到参考。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率检测功能如广告所说。 不起作用的是,在100MHz 的净基准 (从两个不同的来源尝试)下,除非禁用了“延迟/缺失”,否则将被视为无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    这似乎是软件中的某种错误。 我已通知软件团队,他们将研究如何解决此问题。 请继续操作,如您所做的那样禁用延迟/缺失的窗口探测器。 不需要启用延迟/缺失的窗口探测器,设备才能正常工作。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为这是一个 TicsPro 错误还是一个芯片错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    这是 TIC Pro 的一个错误。 我们以前曾遇到过此问题,并且始终建议您只禁用“延迟/丢失”。 此外,当您以不同的方式对设备进行编程时,您可以在启用延迟/缺失的情况下检测到100 MHz,从而表明 IC 工作正常。 有时,当注册表未以特定方式编写时,TIC Pro 软件会因其软件中的错误而遇到问题。 我们已经注意到这些问题,并正在对我们的整个软件进行更新。 对这些困难表示歉意。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔