This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:启动时钟

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071077/lmk5c33216-start-up-clocks

部件号:LMK5C33216

您好,

有两种 ROM 启动条件可用。

但是,这两种情况都假设 IN1的频率为10 MHz,XO 的频率为38.88 MHz。  如果 IN1未连接且 XO 输入为100 MHz,则输出有何作用?  产生什么输出频率?

 

此外,我注意到,在集成电路 Pro 1.7.4.0中,APLL 设置/VCO 频率似乎无法从1.7.3.0版中创建的.TCS 文件正确加载。  从哪里可以获得版本1.7.3.0软件的副本。

谢谢,

 

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

    要使输出时钟在启动时工作,APLL 必须锁定。  没有为100 MHz XO 设置 ROM。  因此,如果未先对 LMK5C33216的 EEPROM 进行编程以配置100 MHz XO 输入,则无法使用100 MHz XO 获取启动时钟。

    让我检查一下您的软件问题。  是否可以共享您的 TCS 文件?

    73,
    蒂莫西