This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:LMK00105的输入电压

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068719/lmk00105-input-voltage-of-lmk00105

部件号:LMK00105
“线程:测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

根据 LMK00105SQX 规范手册(输入端子的实际连接方法),外部晶体振荡器被用作 LMK00105SQX,因为输入端子有两个耦合电容器级,因此测试波形的负电压约为-700mV, 如下图所示。
--- 我们在规格书《高级1.4V 低电平-0.7V》中找不到 LMK00105SQX (CLKIN PIN20)输入端的特定电气要求,这是否符合输入端口的要求?

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您是否正在测量 XO 输出处的信号? 该信号与 CLKIN 进行交流耦合, CLKIN 的内部偏压约为1.4伏,因此 CLKIN 不会看到负输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    我们感谢您的大力支持!

    绿色是测试点位置,图片是该位置的实际波形。

    e2e.ti.com/.../7X40000017_5F00_A1-_2800_1_2900_.pdf

    请帮助确认当前测试数据是否正常?

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    范围阻抗是什么(50Ω Ω?) 它是为跟单信用证夫妻准备的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

     的,阻抗为50Ω Ω,我们设置了直流对数。

    非常感谢!  

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    根据数据表,引脚内部有1.4伏偏置,但您的图解不同意这一点。 您能否测量针脚20处的电压以确认这一点? 如果电压为1.4伏,那么可以拆下 R212并测量针脚21处的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢您的一贯支持!

    请参阅以下内容:

    当 R212接通时,测试引脚20大约为1.6V
    拆下 R212后,测试引脚20 1.4V,引脚21 1.2V

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您需要注意的规格如下:

    设备具有内部交流耦合。 实际上,偏压是在交流耦合帽的内部。 这允许您选择连接。 您需要将峰值降低到峰值摆动,以保持在2 Vpp 以下。 这可以通过在 R212处插入电阻来实现。

    此致,

    朱利安