This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:在禁用和 LVDS 模式下,单个信道是否有三个声明?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070612/lmk03318-are-the-individual-channels-tri-stated-while-disabled-and-in-lvds-mode

部件号:LMK03318

团队,  

请回答我客户的问题:

我的 LMK03318RHS 与另一个 TI 部件一起设计,而另一个部件的数据表表明,在电源关闭时,其时钟输入必须保持三个声明。  接收时钟的部件的输入是 LVDS,因此我打算将 LMK03318RHS 的输出设置为 LVDS 模式,但在接收部件通电时禁用, 然后,LMK03318RHS 的时钟输出将在接收器通电且稳定后启用。  我认为,LMK03318RHS 支持此操作,即设备的输出通道可以单独控制,而配置为 LVDS 的输出通道可以三种形式声明,但我希望确保我正确读取了 LMK03318RHS 的数据表。   

我‘,该操作由 LMK03318RHS“OUTCTL_0寄存器”控制;例如,R31”用于输出0,这是正确的,并且该部件能够在 LVDS 模式下三次声明其输出。  那么,LMK03318RHS 是否可以像我所描述的那样进行控制?在禁用和 LVDS 模式下,各个信道是否真正具有三个信号?

谢谢

维克托里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托里亚您好,

    在 LVDS 模式下,您不能通过 OUT_x_Mode2对输出进行三次状态。 此寄存器字段仅用于 HCSL 或 CMOS 模式。 但您可以将输出_x_SEL 设置为0x0。 这将禁用输出缓冲区。 输出引脚将转至 VCM。

    此致,

    朱利安