This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2433EVAL:PLL 锁定之前的时间

Guru**** 2669255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2433, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069868/lmx2433eval-time-until-the-pll-locks

部件号:LMX2433EVAL
“线程”中讨论的其它部件:LMX2433测试USB2ANY

您好 E2E,

我们的客户计划在 PLL 锁定之前使用 EVM 进行时间测量。
但是,LMX2433没有触发器寄存器。
请让我知道起点和终点(点是标记或标记),直到 PLL 锁定。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    您可以使用 LE 信号的上升边缘触发测试设备,并使用 LD 引脚查找 PLL 锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢你的回复。
    LE 端口是否可以通过 USB 到任何端口从 PC 控制?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    LE 是 USB2ANY 支持的 SPI (或 uWIRE)信号之一。