This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCO 频率推压规格

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2491, LMX2541, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070551/lmx2594-vco-frequency-pushing-spec

部件号:LMX2594
线程中讨论的其他部件: LMX2491LMX2541LMX2531

LMX2594的推压规格是否与 LMX2491 (600kHz/V)的规格相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    LMX2491是一款仅限 PLL 的器件,尽管您尝试说的是 LMX2541:)

    从 LMX2531开始,我们实施了内部 LDO 以消除对 VCO 的频率推送效应。 LMX2531和 LMX2541都具有类似的推送性能。因此,对于以后的设备,我们不再将此规范放在数据表中,因为我们相信推送性能将是相同的。 事实上,此规范不再重要 ,因为推力效应已被内部 LDO 隔离。