Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2572 我想使用 LMX2572通过软件 CDR 关闭数据恢复环路。 LMX2572的输出时钟将为5.625GHz +/- 100ppm。 我将使用软件来增加/减少频率,直到它被锁定。 我确实意识到循环时间常数非常长,但这是好的。 我的问题是,频率高达+/-50ppm 的转换是平稳的,还是在转换时会在输出中产生高抖动。 假设我不需要在此+/-100ppm 范围内重新校准。
谢谢你