This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2:4 LVCMOS 时钟多路缓冲器建议

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070576/2-4-lvcmos-clock-mux-buffer-recommendation

“线程”中讨论的其它部件:LMK00804B

您好,

我想知道您是否想到了推荐用于新设计的2:4 LVCMOS 时钟多路缓冲器?  这两个输入可以是 LVCMOS,也可以是单端正弦参考。

谢谢,
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一条信息。 我们正在尝试找到与 Si Lab 的 SI53301-B-GM 类似的产品,该产品至少有4个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    将其重新分配给时钟团队,他们应该能够解决您的问题。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当您好,

    最好的建议是 LMK00804B。 此设备有两个可选输入。 接受 LVPECL,LVDS,HCSL,SSTL,LVHSTL, 或 LVCMOS/LVTTL (这是 CLK,nCLK 对)和接受 LVCMOS/LVTTL (这是 LVCMOS_CLK 输入)的值。 该设备还具有4路 LVCMOS 输出。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔