This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CAN't 获得正确的 CDCI6214时钟输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069788/cdci6214evm-can-t-get-correct-clock-output-of-cdci6214

部件号:CDCI6214EVM
“线程”中讨论的其它部件:CDCI6214CDCE6214

各位专家:

你好。 允许我粘贴我的客户的完整查询:

我购买了 CDCI6214的演示板, 我在守护程序板上配置了带有软件 TIC Pro 的 CDCI6214。
启动演示板时,可以找到设备0X76 (EEPROMSEL 配置为低电平)。

25MHz 是 XIN PIN 的输入 ,Y0时为25MHz, Y0 PIN 时为25MHz。
Y1P/Y1N,  Y3P/Y3N,  Y3P/Y3N 配置为输出125MHz, 但我们获得了142MHZ。  
Y2P/Y2N 配置为输出100MHz, 但我们获得110MHZ。

我很困惑到底是什么问题?

问题1: 在 TIC Pro 软件中, 有四个位置 用于输入目标频率,但我无法输入目标频率。
问题2: 当我单击“重新校准”时 ,它将提醒 “写入寄存器 R0,R37...时出错”

我通过附件附加我的配置。

请帮助我检查 CDCI6214有什么问题?

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

e2e.ti.com/.../GE104_5F00_CLOCK_5F00_CDCI6214_5F00_202201011.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    有此更新吗?

    很抱歉,客户正在推动跟进。

    期待听到您对此的想法。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    很抱歉耽误你的时间。 配置正常。 “写入时出错”是因为 I2C 地址不正确或未扫描 I2C 总线。 CDCE6214中有一个简单的频率计算器,但不幸的是,CDCI6214的频率计算器不起作用,因此需要手动设置频率。

    请确保按照以下3个顺序执行操作:(1)扫描 I2C 总线(2)写入所有寄存器(3)单击“反转”。

    此致,