This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP2102:NC 销的详细信息

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070099/cdclvp2102-details-of-nc-pin

部件号:CDCLVP2102

 在 CDCLVP2102的数据表中,引脚2显示为 NC (请勿连接)。  但是,如果我接地针脚2,是否会损坏 或干扰 CDCLVP2102的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    该针脚未内部连接,可以安全地接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Noel!

    在这种芯片短缺的时代,需要寻找合适的替代品,一件小事情,比如 NC 针脚的细节,可能非常重要。