This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:偏斜和 XO 锁

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070242/lmk05318b-baw-xo-lock

部件号:LMK05318B

大家好,团队  

我对 LMK05318B 的一些一般性问题有一些了解。

  1.  是否需要 XO 和偏航锁才能正常工作? LMK 能否仅使用没有偏航锁的主 REFCLK?
  2. (反之亦然)是否需要主反射镜才能正常工作? LMK 是否可以仅使用不带主 clk 输入的 XO?

谢谢你,  

德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delaney,

    1.设备需要 XO 输入才能正常工作。 如果没有 XO 输入,设备的 APLL 将无法锁定,并且不会生成输出信号。

    2. 设备运行不需要使用 REFCLK。 REFCLK 用于 DPLL 锁定到。 DPLL 为输出信号提供了更高的频率精度,但生成输出时钟时不需要。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚  

    感谢您的解释——明白了!


    谢谢你,  

    德拉尼