This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用下一个版本替换 LMC555CMX/NOPB?

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070085/suggest-next-version-to-replace-lmc555cmx-nopb

部件号:LM556CMX/NOPB

尊敬的团队:

请问 TI 是否有下一个版本来替代 LM556CMX/NOPB?

或其他 TI 解决方案具有相同的功能   

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    我们目前没有下一代设备可用。  但是,55X 计时器系列有许多不同的选项,包括双极性过程(SA/SE/NE/NA55X)和 CMOS (TLC55X,LMC55X)。   

    您是否正在寻找任何特定功能或成本?  如果此请求是专门针对设备可用性提出的,我们将无法在 e2e 上提供帮助,您必须联系当地销售人员。

    此致,
    迈克