This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:驱动参考输入,带裁剪正弦 VCTCXO

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069851/cdclvc1310-driving-reference-input-with-a-clipped-sine-vctcxo

部件号:CDCLVC1310

由于 部件可用性,我希望在我正在更新的设计中使用 CDCLVC1310。   我对该设备感兴趣的原因是添加性抖动较低;这是一项要求。  它还具有 LVCMOS 输出;另一项要求。

我的 VCTCXO 具有0.8 V 截短正弦波输出。  我是否可以使用间壁旁路模式并将其偏置到一个水平以使 DCDLVC1310工作?  或者,使用和 LVDS 输入的其中一个支脚,将两个支脚都比此处所示的通用直流电平更好吗? 这是我正在修复的电路。

谢谢你,

-j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我认为使用 XIN 比使用 PRI 和 SEC 输入更简单。

    要使用 XIN,需要使用 AC 对。 TCXO 不能50Ω 负载,不需要两个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 我会尝试一下。

    -j