This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:更多时钟输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572LP, LMK00304, LMX1204, LMK04832, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069376/lmx2572-more-clock-outputs

部件号:LMX2572
“线程”中讨论的其它部件:, LMK04832LMMX2582LMK00304

您好,

目前正在使用 LMX2572合成器对某些 TI ADC 进行计时。  我是否可以使用另一个 IC 来获得4个输出,而不是2个输出?  理想情况下,它将保持与 LMX2572相同的抖动规格(或可能更好一些)。  如果没有,生成更多时钟输出的最佳选择是什么 TI 缓冲芯片(低抖动)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我们的设备无法生成两个以上高于3.2GHz 的输出。 因此,这取决于您需要的频率:

    • LMK04832是 生成>2个 ADC 时钟的首选低抖动解决方案,可达3.2GHz,必要时还包括 SYSREF 发生器。
    • LMX2572LP 输出的 LMK00304缓冲器最高可达3.1GHz,是最佳选择。 (请注意,由于频率范围受限,我们可以在此处使用 P2P 低成本 LP)
    • 在3.1GHz 以上, 用于 LMX2572输出的 LMX1204 (当前在产品预览中)缓冲器是最佳选择。 但是,由于包含了 SYSREF 功能,因此价格令人垂涎欲滴。

    虽然我不习惯堵塞竞争对手,但我会想念 HMC987 DC-8GHz 风扇输出缓冲器,因为它是整个 LMX2572输出频率范围内的合理解决方案(特别是如果它有助于使 LMX2572和 TI ADC 保持板载)。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢您回答我的问题。  

    LMK04832是否比 LMMX2572 + HMC987 (又称 LTC 6955)的组合更适合用于更多时钟输出?  我希望降低抖动/相位噪声。  LMX2572合成器似乎很幸运。

    丹尼斯·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯

    取决于您需要的频率。 值得注意的是,LMX2572是一个无频率孔的分数合成器,而 LMK04832是一个仅限整数的 PLL,带有两个 VCO 内核(2440至2580 MHz 和2945至3255 MHz),以及相当多的频率孔。 在许多情况下,默认情况下,LMX2572获胜,这仅仅是因为它可以达到所需的频率。

    但如果可以使用 LMK04832,通常会出现问题。 将3.2GHz 的 LMMX2572与3.2GHz 的 LMK04832进行比较(在此帖子中使用最新的 PLLatinum SIM,版本1.6.0.0):

    • LMK04832,3.2GHz 载波,320MHz 相位探测器,集成范围1kHz 至20MHz,抖动约为56fs。
    • LMX2572,3.2GHz 载波,200MHz 相位探测器,集成范围1kHz 至20MHz,我获得大约71fs 抖动。
    • 下图显示了优化的黑线(LMX2572)和优化的红点线(LMK04832):

    由于相位探测器频率可能更高,且带内 PLL 噪声也可能降低,因此这种比较更有利于 LMK04832,但由于 LMK04832可以直接从 VCO 使用 CML 旁路模式,而 LMMX2572则使用性能较低的分路器路径,因此地板效果无可争辩。 如果我们在2.5GHz 时选择不同的示例:

    • LMK04832,2.5GHz 载波,250MHz 相位探测器,集成范围为1kHz 至20MHz,抖动约为54fs。
    • LMX2572,2.5GHz 载波,250MHz 相位探测器,集成范围1kHz 至20MHz,抖动约为70fs。
    • 下图显示了优化的黑线(LMX2572)和优化的红点线(LMK04832):

    由于噪音较高,N 分频器可以较低,因此仍然适合 LMK04832。

    现在,如果我选择两台设备都使用122.88MHz 输入源491.52MHz:

    • LMK04832,491.52MHz 载波器,245.76MHz 相位探测器,集成范围1kHz 至20MHz,抖动约为68fs。
    • LMX2572,491.52MHz 载波器,122.88MHz 相位探测器(受分频器要求限制),集成范围1kHz 至20MHz,我获得约88fs 抖动。
    • 下图显示了优化的黑线(LMX2572)和优化的红点线(LMK04832):

    相比 LMK04832,LMX2572上的分隔板地板不太好,支持更高的整数模式相位探测器明显提高了性能。 由于 N 分频器较低,LMK04832的带内性能仍较佳。

    最后,选择156.25MHz 输出,带125MHz 输入源:

    • LMK04832,156.25MHz 载波器,250MHz 相位探测器,集成范围1kHz 至20MHz,我获得大约91fs 抖动。
    • LMX2572,156.25MHz 载波,250MHz 相位探测器,集成范围1kHz 至20MHz,抖动约为104fs。
    • 下图显示了优化的黑线(LMX2572)和优化的红点线(LMK04832):

    现在,即使地面优势大部分消失,由于 N 分频器较高,LMX2572的 PLL 噪声仍然明显较差。 可能在更宽的集成带宽上,地板的作用会增加。

    如果 LMK04832能击中频率,并具有最佳参考输入以获得合适的相位探测器频率,它的性能将优于 LMX2572。 同样,我必须强调,LMX2572可以撞击一系列 LMK04832根本无法承受的频率,这是因为 LMK04832的最大频率太低,或者因为 LMX2572可以合成任意分次;有时,LMX2572更有意义。 否则,LMK04832往往是更好的选择,只是因为 VCO 频率和 N 分频器要低得多。

    --

    上次比较:与上一个练习相同,但与 LMX2582相反:

    在类似的工作条件下,LMX2582的性能几乎不超过 LMK04832 (LMX2582的抖动得分为86fs),充电泵增益提高了4倍,并且禁用了倍增器,以帮助匹配1/f 噪声并满足相位探测器要求(125MHz PFD)。 较高频率 VCO 的影响以及较高 N 分频器的罚分仍然很明显。 除了一些具有偏航谐振器的器件外,LMX2582是我们产品组合中性能最佳的 VCO;其区别几乎完全是 PLL 噪声。

    即使性能更好,解决方案总成本更低(LMX2582 + LMK00304 < LMK04832),LMK00304地板仍会产生附加抖动,这可能会使 LMX2582解决方案的总抖动更高。 在设计用于操作的频率范围内,很难击败 LMK04832。 另一方面,HMC987/LTC6955的底板足够低,最终性能可能是一种洗涤;但现在解决方案成本可能要高于仅使用 LMK04832。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克

    我不得不说,这是最好的回应之一。  比我预期的要好得多  这对确定前进方向非常有帮助。  仍将使用 TI 部件,但我们可能会朝着添加单独驱动器的方向前进。  有系统软件需要更新,因此暂时最好不要对 ADC 时钟进行太大的更改。   

    还感谢这里有一个带有肉毒杆菌的仿真工具。  不知道这个。

    丹尼斯·布朗