This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:TCXO CMOS CLK 作为 CLK 缓冲器 LVCMOS_CLK 输入引脚的输入

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069800/lmk00804b-q1-tcxo-cmos-clk-as-input-to-clk-buffer-lvcmos_clk-input-pin

部件号:LMK00804B-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LMK00804B

您好,

我们有 TCXO CLK 发生器,其输出为 HCMOS ,输出摆动的 VOL 最大值为0.1xVDD ,VHHmin 的最大值为0.9xVDD。 TCXO 和 LMK00804B 的 VDD 均为3.3V。

我们打算将 TCXO 的 LVCMOS 输出驱动到 LMK00804B 的 LVCMOS_CLK 输入引脚。

我们确实发现,LMK00804B 的 LVCMOS 输入电平建议 的 VIHmin 为2V,VILMax 为1.3V,TCXO 的摆动在范围内,这是否有问题?

早些时候,在使用 CDCLVC11XX IC 而不是 LMK00804B 时也采用了相同的方法,但效果良好。

请澄清。

谢谢,

拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维

    TCXO 的输出与 LMK 设备的输入时钟要求匹配,它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了提供的响应,您还可以深入了解 CDCLVC11xx 和 LMK00804B 的 LVCMOS_CLK 输入引脚的性质。 我知道后者有51公里的下拉。  

    与缓冲区驱动 TCXO CMOS CLK 输出的性质有关的其他任何差异?

    此致,

    拉维