This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:9.5.5通用寄存器编程序列

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069531/lmk05028-9-5-5-general-register-programming-sequence

部件号:LMK05028

你(们)好  

当我在  Rev.a 数据表中看到9.5.5通用寄存器编程序列时,我有一些问题。 请支持以下三个问题。  

在第四个序列中,“在应用以下寄存器掩码(不要修改掩码位=1)的同时,将寄存器设置从较低地址写入到较高地址(R0到 R647):”

我认为 R785是 LMK05028的最后一个寄存器,为什么要写到 R647?

“掩码”一词表示掩码为1的位不能修改,例如 ,掩码 R12 = A5h 表示 R12[7],[5],[2],[0]不能写入,正确吗?

在第六个序列中,“写入1b 至 R12[7]”以开始正常设备操作(从 VCO 校准和 PLL 启动开始)

[7]和第五个相同,这是否想提及“Write 1b to R12[0]”?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki-san,

    1. R647之后的寄存器是保留的,不应更改,或者是具有只读功能的状态寄存器。 因此,这些登记册不应被写入。

    2.不应修改掩码中的位。 大多数情况下,应该将它们写入“0”,但掩码位的默认值为“1”。  

    3.数据表中有一个类型,应该如下所示:

    5.将1b 写入 R12[7]以确认软重置。 这不会重置寄存器值。

    6.将1b 写入 R12[0])以开始正常设备操作(从 VCO 校准和 PLL 启动开始)。

    我注意到,我们的文档更新存储库中的拼写错误将随下一次更新而更改。 感谢您指出这一点。

    此致,

    朱利安