This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:I2S FSK 模式:输入字长32位

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, TLV320ADC3120, PCM1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069598/lmx2571-i2s-fsk-mode-input-word-length-32bit

部件号:LMX2571
“线程”中讨论的其它部件: TLV320ADC3120PCM1821

您好,专家,

相关会议

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069153/pcm1821-word-length-16bit/3957106#3957106

我的客户正在将 TLV320ADC3120与 LMX2571 I2S FSK 模式配合使用。

TLV320ADC3120可以将单词长度调整 为16位。 此外 ,LMX2571输入为16位。

但是,由于   WW IC 供应原因,他们正在考虑将 TLV320ADC3120更换为 PCM1821。

PCM1821  是固定的32位字长度。

如果 LMX2571 将输入32位数据,它是否可以忽略16位以上的位?

 LMX2571和 PCM1821 usecase 是否存在任何问题?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukuno-San,

    32位是正常的,但只有最后16位将被转移到寄存器,您应该将有效数据放在最后16个位置。