请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2571 “线程”中讨论的其它部件: TLV320ADC3120, PCM1821
您好,专家,
相关会议
我的客户正在将 TLV320ADC3120与 LMX2571 I2S FSK 模式配合使用。
TLV320ADC3120可以将单词长度调整 为16位。 此外 ,LMX2571输入为16位。
但是,由于 WW IC 供应原因,他们正在考虑将 TLV320ADC3120更换为 PCM1821。
PCM1821 是固定的32位字长度。
如果 LMX2571 将输入32位数据,它是否可以忽略16位以上的位?
LMX2571和 PCM1821 usecase 是否存在任何问题?
谢谢
穆克